您好!
我正在使用 bq7791500PWR 器件、我使用487K 电阻器来设置 OCD 延迟。 除了短路保护之外、电路中的所有部件都工作良好。 当我第一次测试原型时、一切都运行良好、后来我使 PCB 变得紧凑、然后我测试了多个电路板、我找不到错误、请帮助、我应该交叉检查哪些组件?、RLD 电阻器的放置是否会有所不同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 bq7791500PWR 器件、我使用487K 电阻器来设置 OCD 延迟。 除了短路保护之外、电路中的所有部件都工作良好。 当我第一次测试原型时、一切都运行良好、后来我使 PCB 变得紧凑、然后我测试了多个电路板、我找不到错误、请帮助、我应该交叉检查哪些组件?、RLD 电阻器的放置是否会有所不同?
您好!
1.当 PACK +和 PACK -短路时、器件应自动跳闸并关断 FET、对吧? ,这不是发生的。
为了设置 OCDP 延迟、我按照数据表中的建议使用了487K、LD 引脚连接到具有470K 的 PACK-。 除短路保护外、该器件的所有其他特性都能正常工作
2.我已经按照您的建议再次浏览了 EVM 用户指南、我的原理图与之匹配。 我应该检查的潜在错误可能是什么?
3.我应该将 RLD 电阻器放置在靠近 PACK 或器件的位置吗?
4.我发现 RCHG 两端的二极管 D5反向连接、但我认为这不是造成问题的原因? 是吗?
另一个问题是、当我测量 PACK-和 LD 引脚之间的电阻时、电阻为1.212Mohm、这是问题吗?
6.我知道一旦检测到短路、如果负载检测不起作用、它将再次打开 FET。 我是对的吗?
请找到受损 PCB 的图像和所有组件值、请提供帮助
您好!
将 PACK-和 PACK+引脚短路不是检查短路事件的正确方法。 如果 tSCD_DELAY 的(VSRP–VSRN)< VSCD、器件将检测短路事件。
我建议将 RLD 放置在 PACK-而不是器件旁边、但我不确定这是否会起作用。
我还建议确保正确连接您的二极管。
PACK-引脚和 LD 引脚之间的电阻应约为450kOhm、而不是1.2m Ω。 应该解决这个问题。
SCD 故障需要移除负载才能恢复、因此 LD 引脚的功能至关重要。