This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:是否有即将推出的 OCD 和 OCC 比率不同的版本?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953371/bq77915-any-upcoming-versions-with-different-ocd-and-occ-ratios

器件型号:BQ77915

我也看到这个问题是在大约5个月前提出的。 基本上、同样的问题是、该 IC 是否有任何新版本/即将推出的版本、其 OCC 阈值是否明显低于 OCD 阈值?

电池电流的规格类似、充电电流可接受3-6A、放电电流可接受30-40A。根据可用的电流分流器和使用的确切电池、这些值存在一定的余地。   

当前版本之一、具有60mV OCD 的 BQ7791500可以、但 OCC 最好约为6T10mV。 BMS IC 能够准确测量的值可能存在限制、因此我不知道该阈值可以达到多低。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我相信、该器件没有一个即将推出的具有这些规格的版本。 我建议您在推出最新版本时继续查看器件数据表。