您好!
我希望使用 LP38855稳压器为 DSP 内核提供1.2V 电压。 数据表中提到、偏置引脚需要连接到3伏至5.5伏、其他论坛帖子指出您可以将其连接到3.3伏输入电压。
因此,是否可以将使能引脚连接到偏置引脚,偏置引脚也连接到3.3伏输入电压电源?
从输出引脚到接地和从输出到输入引脚实施反向电压二极管是否谨慎?
数据表第9页指出:"输出电容器的位置必须距离 IC 的输出引脚小于1cm、并使用干净的模拟接地返回到器件接地引脚。"
根据数据表应用列表第1页、该产品可用于数字 IC、因此为什么必须将接地引脚连接到干净的模拟接地?
数字接地层是否足够?
谢谢、此致、
加法器。