This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38855:LP38855偏置引脚和使能引脚、模拟接地

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953469/lp38855-lp38855-bias-pin-and-enable-pin-analogue-ground

器件型号:LP38855

您好!
我希望使用 LP38855稳压器为 DSP 内核提供1.2V 电压。 数据表中提到、偏置引脚需要连接到3伏至5.5伏、其他论坛帖子指出您可以将其连接到3.3伏输入电压。

因此,是否可以将使能引脚连接到偏置引脚,偏置引脚也连接到3.3伏输入电压电源?

从输出引脚到接地和从输出到输入引脚实施反向电压二极管是否谨慎?

数据表第9页指出:"输出电容器的位置必须距离 IC 的输出引脚小于1cm、并使用干净的模拟接地返回到器件接地引脚。"

根据数据表应用列表第1页、该产品可用于数字 IC、因此为什么必须将接地引脚连接到干净的模拟接地?

数字接地层是否足够?

谢谢、此致、
加法器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shadders、

    请在下面查找我对您问题的解答。

    根据第2页的最大额定值表、您可以将高达6V 的电压连接到使能引脚。  这是由 Vin、Vbias 还是另一个电压电源提供的、无关紧要。

    LP38855的一个出色特性是导通元件中没有体二极管。  唯一可以获得反向电流的方法是启用导通元件、这种情况发生在 EN 信号为高电平时或 Vbias 高于 UVLO 阈值时。  除非您在这些条件下运行、否则您将不需要反向电压二极管。  许多客户不需要反向电压二极管、因为他们的工作条件永远不会出现此问题。  您始终可以将它们放置在设计中、并将它们列为"请勿填充"、因此如果您将来再次使用该设计、则可以在新设计需要时轻松地将它们填充到电路板中。  最后、数据表指出应避免反向电流。  这是因为当反向电流流动时、它通常处于去除电流限制和热限制电路的条件下(因为它们通常未通电)。  因此、应避免连续反向电流、因为导致反向电流的条件通常会关闭内部保护电路。  

    如果 LDO 用于为数字电子产品供电、那么数字接地层就足够了。  您将需要一个大而粗的接地层(通常 PCB 的第2层完全为 GND)、以便电源接地的回路区域较小(可为数字信号提供最小的电感和最佳布局)。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复并确认解决方案。 非常感谢。

    此致、

    加法器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您需要其他任何东西、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬