请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 大家好、
下面我想快速查看有关 TPS2663X SHDN 引脚的2个问题
如果存在 Vin、并且不会发生其他故障、SHDN 会在内部从 Vin 上拉至2.7V。
2.不需要外部上拉、而是需要在我们想要下拉器件时将器件下拉。
请帮助您快速检查一下我的上述假设是否正确,非常感谢!!
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
下面我想快速查看有关 TPS2663X SHDN 引脚的2个问题
如果存在 Vin、并且不会发生其他故障、SHDN 会在内部从 Vin 上拉至2.7V。
2.不需要外部上拉、而是需要在我们想要下拉器件时将器件下拉。
请帮助您快速检查一下我的上述假设是否正确,非常感谢!!
Andy