This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38511:适用于 LP38511TJ-1.8/NOPB 的 EVM 可用性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953335/lp38511-availability-of-evm-for-lp38511tj-1-8-nopb

器件型号:LP38511

大家好、

我的一位客户希望在 其设计之一中考虑 LP38511。 他们将需要用于相同评估目的的 EVM。 目前提供的 EVM 是 LP38511TS-1.8EV (LDO 采用 TO-263 (KTT 封装))。 他们希望考虑采用 TO-263 (NDQ)封装的 LDO。 请您澄清以下问题:

-我们是否还有具有采用 TO-263 (NDQ)封装的 LDO 的 EVM?

-如果我们在 KTT 封装而不是 NDQ 封装中验证/评估 LDO、会有什么不同吗? (特别是散热方面)  

-由于机械设计几乎相同,这两种封装的主要区别是什么? 这两种封装的散热焊盘是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我四处看看、但无法找到 NDQ 封装中的 EVM。 我仍在查看您对 NDQ 包的其他问题、请允许我在2个工作日内回复您。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    如果移除 KTT 封装组件、您可能会将 NDQ 封装安装在 EVM 上。  NDQ 封装的散热焊盘稍大、因此其散热性能可能比 KTT 封装略好。  不过、数据表列出了这些器例、它们具有相同的热性能。

    谢谢、

    斯蒂芬