请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38511 大家好、
我的一位客户希望在 其设计之一中考虑 LP38511。 他们将需要用于相同评估目的的 EVM。 目前提供的 EVM 是 LP38511TS-1.8EV (LDO 采用 TO-263 (KTT 封装))。 他们希望考虑采用 TO-263 (NDQ)封装的 LDO。 请您澄清以下问题:
-我们是否还有具有采用 TO-263 (NDQ)封装的 LDO 的 EVM?
-如果我们在 KTT 封装而不是 NDQ 封装中验证/评估 LDO、会有什么不同吗? (特别是散热方面)
-由于机械设计几乎相同,这两种封装的主要区别是什么? 这两种封装的散热焊盘是否有差异?