This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612-1与 UCC24612-2:在 LLC 开关频率为250kHz 时,GaN 开关器件(初级和次级)应使用哪一个? 为什么?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904757/ucc24612-ucc24612-1-vs-ucc24612-2-which-should-be-used-with-gan-switching-devices-primary-and-secondary-in-an-llc-switching-250khz-why

器件型号:UCC24612
您好!

我们拥有第一个电源原型、并在实验室中为其供电。 它使用半桥 LLC 中的 GaN 器件以及同步整流器次级。 LLC fsw 为250kHz。

我们将旋转电路板并进行一些散热改进、虽然我们有机会更新设计中需要注意的任何其他内容、但我查看了 SR 部分、并对数据表中的表1进行了以下操作:

由于我们在 SR 级中使用 GaN 器件、我们是否应该使用器件的-2型号而不是当前使用的-1?

这两种方法之间有哪些取舍? 当前设计中-1变体表面的缺点在哪里?

我对更改看起来有效的内容犹豫不决、但现在是必要更改的时候了。

感谢 您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    UCC24612-2的最短导通时间越长、有助于确保 SR 不会过早关断、并使次级电流与 SR GaN FET 并联的二极管所需的驱动时间更长。 如果最短导通时间过长且 SR 不会在规定时间内关闭、则可能会出现这种问题。 UCC24612-1的最短导通时间更短、因此更容易受到 VD 引脚上任何振铃的影响、并导致 SR 提前关断。   

    对于低频 LLC、UCC24612-2是有利的、但对于初始开关频率可能相当高的高频 LLC 设计、UCC24612-1更适合传播延迟更小、最小导通时间更短。 对于 LLC 谐振频率为250kHz 的这种情况、如果您看到良好的性能、我会说坚持使用 UCC24612-1。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    很抱歉、我的原始邮件中有一个拼写错误。 我想说的是、我们目前正在设计中使用"-2"变体、我的问题是、我们是否应该考虑将其转换为"-1"? 答案似乎是肯定的、我们应该-对吧?


    在我们执行此操作之前、我是否应该查看 VD 网络以查看振铃看起来是什么样的? 是否有其他测试会让我们对选择充满信心?


    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    在这种情况下、我要说看一下两个控制器的 SR 栅极。 查看两个 SR 栅极同时导通的情况(如果最短导通时间过长且另一个初级侧 FET 已导通、则可能会发生这种情况)。 由于开关频率较高、我预计启动会是最坏的情况、但也会在轻负载条件下进行检查。 UVLO 会阻止 SR 控制器在频率最高的初始开关脉冲下运行、但一旦 REG 引脚能够达到4.5V 以上、您应该开始从 SR 看到一些开关动作。

     如果您看不到两个 SR 栅极同时打开的情况、我会说坚持使用 UCC24612-2。 我对 UCC24612-2的关注只是确保最短导通时间不会过长、从而不会在此开关频率下产生问题。

     换用 UCC24612-1可以使 SR 更好地用于更高的频率、但它也会使 SR 控制器更容易过早关闭、因为它具有更短的开启消隐时间。 过早关闭比过早关闭更可取、但如果您在测试过程中看不到 UCC24612-2的任何问题、我就看不到进行更换的原因。

     此致、

    本·洛夫