This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:LM73606的两个输出端子能否直接并联以提高电流输出能力?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LMZ23608
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953362/lm73606-q1-can-the-two-output-terminals-of-lm73606-be-directly-connected-in-parallel-to-improve-the-current-output-capability

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606LMZ23608

你(们)好。  

LM73606的两个输出端子能否直接并联以提高电流输出能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我不建议这样做、因为没有方法可以均衡分配每个路径的电流负载。 假设您有两个并联的 LM73606、并在连接的输出端拉12A;其中一条电流路径可能拉8A、而另一条路径拉4A。 这将导致 LM73606达到过流条件。  

    因此、通常建议使用具有电流共享功能的组件作为器件功能的一部分。

    例如、请查看适用于此特定应用的具有共享引脚的 LMZ23608电源模块(集成电感器和功率 MOSFET)。  

    具有电流共享功能的 TI 电源模块产品: 链接此处  

    此致、

    Jimmy