This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:tl594.pdf 具有与 tl494.pdf 相同的错误、以及更多错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953390/tl594-tl594-pdf-has-same-errors-as-tl494-pdf-and-some-more-as-well

器件型号:TL594
主题中讨论的其他器件:TL494

TL595.pdf 的错误(至少有一部分)与几周前我针对 TL494通知的错误相同。

此外、

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl594.pdf

第 9.2.2.2.3节限流放大器

图10的电阻器标签不正确、电阻值不正确:为了与图7匹配、'R11 0.1kΩ'应为'R13 0.1Ω'

图10的 TL594引脚编号相反;比较器'+' s/b 16而不是15、 比较器'-' s/b 15而不是16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brewmanz!  

    非常感谢您花时间提请我们注意此问题! 正如洪明都在上一个主题中提到的、我们需要一些时间来纠正这一问题。 现在、它位于我们的雷达上、它将得到处理!  

    再次感谢您的联系、如果您需要任何其他帮助、请告知我们!  

    Aidan Davidson