This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:触发 OVP 低于最大设置电压

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953429/bq76930-triggering-ovp-below-maximum-set-voltage

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ76942

大家好、

我的客户使用的是 BQ76930、触发过压保护10mV 与 AFE 报告的电池最大电压不同。  AFE 寄存器设置为在4.200V 时触发 OVP、但 AFE 在4.190V 时触发 OVP。 OVP 寄存器也配置为4.190V、但 AFE 将在4.180V 时触发。 寄存器设置也已被双重检查。 如果需要、我可以获取原理图和寄存器设置。  

提前感谢您的支持!

此致、

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我认为这一误差量在数据表图6中所示的范围内。 电压保护依赖于电压 ADC 的精度。

    如果这是一项要求、近期发布的 BQ76952 (即将发布的 BQ76942)可提供更高的精度。

    此致、

    Matt