This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:请检查 TPS55340是否符合我的要求。

Guru**** 2587025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM3488, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903505/tps55340-please-check-if-tps55340-can-meet-my-requirements

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM3488TPS61170

您好!

 

我正在寻找用于 UV LED 的升压转换器、并找到了 TPS55340RTE。

您是否会检查 TPS55340是否满足以下要求?

我担心,因为 Vout 比 Vin 高一点。

 

-输入电压;3V ~ 4.2V (1节锂离子或聚合物电池,切断电压3.0V)

-输出电压/电流;25V/最大150mA。

 

此致、

YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    感谢您关注 TPS55340。

    根据您的输入/输出、CCM 运行需要88%的占空比。 如果考虑二极管压降和效率、占空比将更高。

    数据表中最坏情况下的最大占空比为89%。 它非常接近并且不会被重新指令。

    但是、由于负载较轻、因此您可以考虑以 DCM 运行并将占空比调整为适合您的设计的合理范围。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的帮助。

    升压转换器需要在配置的时间内为 UV LED 供电、这意味着在该时间内需要连续电流、因此 TPS55340不会在 DCM 下运行。 对吧?

    LM3488呢? LM3488数据表显示最大占空比为100%。

    或者、您有没有为我推荐的升压功能?

     

    谢谢、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    DCM 只是表示电感器上的不连续电流、而它在输出上仍然具有连续电流。 因此、如果没有特殊要求、您应该能够考虑该解决方案。

    对 LM3488运行情况不是很确定。 但请注意、与 TPS55340不同、它是一个控制器而不是转换器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

     

    根据我的输入/输出、占空比约为88%、由于最坏情况下的最大占空比为89%、因此不建议这么做。

    如果输出电压可以降低23V 或21V,我可以使用 TPS55340吗?

     

    根据我的计算………

    Vin = 3V、Vout = 23V =>占空比;87.23%

    Vin = 3V、Vout = 21V =>占空比;86.05%

     

    如果86%也接近最坏情况下的最大占空比、请告知 TPS55340需要多少占空比?

     

    谢谢、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

     

    感谢您的热情支持。

    我只是想确保。

    您是否意味着我的负载条件(25V/150mA)很轻、TPS55340将运行 DCM?

    TPS55340是适合我的设计的合理器件?

     

    谢谢、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    您可以特意选择合适的电感器、使转换器始终在 DCM 下工作。 由于您的负载较小、这不会对您的效率产生太大的影响。 因此、这实际上取决于您想要如何设计它。

    2、我会把它设为低于85%。 根据您的输入、您还可以考虑 TPS61170。 但是、它的最小输入电压正好为3V、因此它可能不适用于您的情况。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

     

    感谢您的支持。

    我会考虑哪一个对我来说是恰当的。

     

    谢谢、

    YY。