This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953453/lm25085a

主题中讨论的其他器件:LM25085ALM25085

你(们)好 意大利。 我基于 Webench 软件构建了此电源、具有30V 输入、12V 输出、3.5A 输出。 (参见下图)。 结果是、在无负载和4欧姆负载下、输出电压为17V、而不是12V。 为什么? RFB1和 RFB2电阻器的值是精确的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giampaolo、

    数据表的第8.2.2节显示了反馈电阻器方程 RFB2/RFB1 =(VOUT/1.25V)-1

    您可以将较低的反馈电阻器从806增大到1.15kΩ Ω、以获得12V 输出。

    抱歉、WEBENCH VREF 值可能不正确(0.9V 而不是1.25V)

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误!!!
    我确信我安装了 LM25085A、而我安装了 LM25085 (没有 A)、现在我重新完成了计算、现在使用 R 1.15K、一切正常、12V 输出
    非常感谢奥兰多