请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好 意大利。 我基于 Webench 软件构建了此电源、具有30V 输入、12V 3.5A 输出。 (参见下图)。 结果是、在无负载和4欧姆负载下、输出电压为17V、而不是12V。 为什么? RFB1和 RFB2电阻器的值是精确的。 请注意,输出电压完全连续且干净... (见示波器并使用示波器进行测量)。 电源本身似乎工作正常、但我的输出电压为17伏、而不是应该的12伏。 谢谢