This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:故障处理程序和 PMBus 遥测问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953482/tps536c7-fault-handler-and-pmbus-telemetry-questions

器件型号:TPS536C7

您好、E2E、

我正在学习 TPS536C7的新功能、有几个令我感兴趣的方面、我想让大家清楚地了解:

第一个是遥测滤波器中的"时间常数"是什么意思? 一阶低通滤波器(例如 RC 时间常数)、在每个 ADC 通道之前、哪一项有效为模拟前端?

第二个问题是故障延迟、对于所有电压保护、1us/2us 似乎太快、无法在内部使用滤波器/去毛刺脉冲、如果我们无法在 GUI 中设置滤波参数、如何避免错误触发它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1 -模拟前端滤波和 ADC 平均值计算的组合。 在数据表中、我们只列出了等效的 RC 时间常数、其中包括两者、因为它们不能与外部世界区分。 例如,2.2*Tau 相当于10-90%的上升/下降时间,依此类推。  

    需要快速处理的故障、如 OVP、UVP 或功率级故障、绕过遥测系统并在模拟域中具有专用比较器。 它们不受 ADC 滤波/平均值计算的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    对于2号、我在关于 OVP/UVP 的数据表中找不到任何可编程的时序。 那么、这些保护无法避免电压干扰/脉冲触发、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    故障响应可设置为"忽略"、以防止电源转换中断。  

    UVP 确实有一个小的抗尖峰脉冲可用。 我们尚未发布此器件的寄存器文档、但我粘贴了下面的屏幕截图。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的努力和提供的信息、但如果方便、请告知我们何时可以在 TI.com 上找到注册文档的最终版本。

    因为在当前版本的数据表中、同一项目的许多描述似乎完全不同、这真的很令人困惑、很难向用户核实。 请以下面的示例为例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此产品目前处于预发布状态、并计划在今年年底 RTM 发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,表中的值正确,短命令说明过时。 我们将努力对其进行修订。