This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:不同输入电压和5V 输出时的额定输出电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904715/tps61253a-output-current-rating-at-different-input-voltage-and-5v-output

器件型号:TPS61253A

您好!

在数据表中、它仅指定 ILIM 和1500mA 输出电流、VIN>=3V。

理论上、如果 Vin 更大、IOUT (max)可能更大?

我们是否有关于输出电流额定值与输入电压的统计数据?

或者、我可以使用 ILIM 通过 Iout (max)=ILIM*Vin/Vout 来计算 Iout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    理论上、如果 Vin 较大、Iout (max)可能更大。 对于采用开关谷值电流限制的升压转换器、电感器谷值电流限制是固定的、因此平均电流限制也是固定的。 一个简单而粗略的计算公式是 Iout (max)=(ILIM+0.5*ILRIPPLE)*Vin*Efficiency /Vout。

    目标输出电流是多少?