This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1EVM:EVM 板上的高低侧 FET 差值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953052/lm5164-q1evm-high-low-side-fet-difference-on-evm-board

器件型号:LM5164-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM5164-Q1LM5146-Q1

大家好、

我们的客户在 LM5164-Q1 EVM 板上有一个问题

我们看到高/低侧 FET Q1和 Q2。 是两个不同的器件型号、Q1为22m Ω、Q2为10m Ω。

我们是否可以检查此设计的注意事项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5164-Q1 EVM BOM 中似乎没有 Q1和 Q2、您能否仔细检查它? 谢谢。

    www.ti.com/.../snvu620a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Iven、

    键入了错误的部件。

     我指的是 LM5146-Q1。 将创建另一个线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我将关闭这个线程、然后我们可以继续另一个线程。  

    谢谢、  
    Denislav