This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:2s (2P)锂聚合物电池管理+充电器+电量监测计+平衡

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ25713, EV2400, BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903010/bq28z610-r1-2s-2p-lipo-battery-management-charger-fuel-gauge-balancing

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ25713EV2400BQSTUDIOBQ28Z610

您好:    )

 

我是 Hochschule München (应用科学)的学生、参与了一个有关 CAR2X 主题的项目。
为此、我们有三辆1:10规模的车型正在运行。

我们团队的下一步是集成锂聚合物电池的电池管理和充电系统。
目标电池配置为2S 2P。 (4节3.7V 25C 4200mAh /仅2s 电池也是可选件、但不太适合。)
我们希望尽可能高效地执行此操作。  

经过大量研究后、我们得出结论、BQ28Z610-R1和 BQ25713的组合对我们来说可能是一个很好很强大的组合。
(我们知道我们将需要 bqstudio + EV2400)

 1.草稿:

(电机通过 H 桥控制)

 其他条件:  

  1. 应平衡每个电池
  2.  通过 I2C 监控和读取容量/充电状态+电压。
  3. 过充/电流保护
  4. 深度充电保护
  5. 关闭时具有低自消耗
  6. 空间需求小(高集成密度)
  7. (电机需要~14A、5V+3、3V ~5A 负载)
    很高兴能提出问题/疑问:
  8. 如果我们可以使用集成的处理单元来控制两个额外的 FET、从而切换电机和 n ü µC (Raspberry +Arduino)、那就更好了。 而不为此添加 µC Ω 电阻器。
    • BQBMP 处理器是否能够满足我们的要求? (还是充电器?)
    • 是否可以编程一些额外的代码行以在电池电平<=10%时关闭电机、在电池电平<=5%时关闭其他负载(µC)
    • +根据这两个容量级别(通过 I2C)发送警告
  9. 是否可以 同时使用两个 BQ28Z610-R1电量监测计?
    • 更改其地址(如果需要)
    • 以便他们能够传达正确的电流和电压... 充电器的值
      • 它们是否可以累加这些值?
      • 还是充电器能够做到这一点?
  10. 在并行化方面,如何平衡和保护所有电池并测量其容量?
  11. 牵引中的点是否标记为负载应放置位置的"关键"位置?
  12. 他们是我们应该更喜欢的另一种解决方案吗?

遗憾的是、它的缝隙就像我们这样得到了一个很好的2秒配置。

如果您能在这里为我们提供一些答案或建议、我会很高兴。  

 

此致

Daniel Kerz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    BQ28z610具有固定的 i2c 地址、因此您无法更改其 i2c 地址。

    此外 、我认为在您的项目中使用两个 bq28z610器件不是一个好主意。  我建议只使用一个 bq28z610来监控所有四个电池单元、因为 BQ28z610能够支持2S2P。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:


    非常感谢您提供这些信息和确认信息。

    我还有两个问题:
    您说它支持2s 2p、这对我们来说是完美的。 )
    1) 1)是否正确、您的意思是这样?

    2) 2) 2)电池和系统的安全性是否与之前一样? (除了另外两种可能的缺陷来源)
    (如果一节电池每周工作...、BQ28z610能否检测到它并在其他电池损坏之前发出警告? /关闭输出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    1) 1)是的。

    2) 2) 应该是这样的。 我建议您查看 bq28z610 TRM 中的保护功能。

    Andy