This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886为深度放电电池充电

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952867/bq25886-bq25886-charging-deeply-discharged-battery

器件型号:BQ25886

您好!

我的蓄电池制造商说、由于电解液可能损坏、对深度放电的蓄电池充电是不安全的。 如果充电、电池可能会变得不稳定。

首先、如果确实如此、那么为什么这种情况以及所有其他 TI IC 能够为深度放电的电池充电?

是否有办法防止(作为额外的安全措施)为深度放电的电池充电? 例如、如果电池电压为5V (对于2s 锂离子电池)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gueston、

    您的理解是正确的、在启用充电时无法禁用此功能。

    保护器 IC 可用于防止这种情况、也可使用监控器 IC 监控电池组电压、并使用该电压切换 CE。  

    有关这些产品的建议、请在相应的论坛下创建新主题。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    但是、如果这是不安全的、那么为什么 TI 会有这个选项呢? 或者、使用安全计时器进行涓流充电是否安全、因为它可以检测到该阶段的电池损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gueston、

    请记住、涓流充电电流相对较小、并且有一个安全计时器、因此总的来说、这是一个相当安全的运行。

    此外、如果配置正确、我们的充电器可用于其他化学物质、这些化学物质可在深度放电状态下充电。 例如、考虑超级电容器。  

    最后、虽然我们的充电器具有保护电池的安全功能、但由于其易失性、电池保护器 IC 应与锂离子和锂聚合物电池组搭配使用。

    谢谢、

    Ricardo