This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904271/bq24600-bq24600

器件型号:bq24600

如果电池电压变为0、则无法为电池充电。 如果我们不放置 Rt 热敏电阻,它是否会影响充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

      TS 电压应处于数据表 EC 表中指定的有效范围内。 如果您使用的是默认 EVM 原理图、并且不想包含热敏电阻、则可以在 TS 和 GND 之间添加一个10k 电阻器、因为这会将 TS 电压固定在有效范围内(您也可以使用外部电源)。 一个 TS 故障将被 STAT 引脚指示为一个故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    是的。 我的设计遵循您的原理图并放置10 K 欧姆、但如果电池变为0电压、则 BQ246000无法为电池充电。 如果我们放置一个具有一定电压的电池、它可以为电池充电。 问题是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

      该10k 电阻器用于何处? 当使用0V 电池时、STAT 引脚的状态是什么? 是否观察到充电、然后充电停止、或者0V 电池永远不会充电? 您的系统是否包含电池组、保护器或电量监测计? 请包括通道 VCC、SRN、PH 的电池插件示波器截图。 使用400ms 时间刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    RT 为空。 我将一个12 K 欧姆的值放置在上面、而不是10 K 欧姆的值、它可以正常工作。 只有一件事是、如果电池电压降至0、则充电器电路无法为电池充电。 如果我们用某种电压更换电池、充电器电路可以为电池充电。 我使用其他供应商的充电 IC、它没有这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    RT 为空。 我将一个12 K 欧姆的值放置在上面、而不是10 K 欧姆的值、它可以正常工作。 只有一件事是、如果电池电压降至0、则充电器电路无法为电池充电。 如果我们用某种电压更换电池、充电器电路可以为电池充电。 我使用其他供应商的充电 IC、它没有这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

      是添加10k 电阻器并联是为了确保有效的 TS 工作范围、以便未检测到 TS 故障。 使用 BQ24600为0V 深度放电电池充电时不应出现问题。 您能否提供上述问题中的信息?

    1. 当使用0V 电池时、STAT 引脚的状态是什么?
    2. 是否观察到充电、然后充电停止、或者0V 电池永远不会充电?
    3. 您的系统是否包含电池组、保护器或电量监测计?
    4. 请包括通道 VCC、SRN、PH 的电池插件示波器截图。 使用400ms 时间刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    RT 为空。 我将一个12 K 欧姆的值放置在上面、而不是10 K 欧姆的值、它可以正常工作。 只有一件事是、如果电池电压降至0、则充电器电路无法为电池充电。 如果我们用某种电压更换电池、充电器电路可以为电池充电。 我使用其他供应商的充电 IC、它没有这个问题。  

    我们有一个电池组、但没有电量监测计。 我们使用另一家供应商的电池充电器 IC 来执行类似的测试、这是可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     感谢您提供相关信息。

    1. 当使用0V 电池时、STAT 引脚的状态是什么?
    2. 是否观察到充电、然后充电停止、或者0V 电池永远不会充电?
    3. 请包括通道 VCC、SRN、PH 的电池插件示波器截图。 使用400ms 时间刻度。 使用之前测试中使用的0V 电池。