This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:关于开关电压噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904393/lmr23630-q1-about-switching-voltage-noise

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23630

大家好、

FB 路径布局靠近电感器、因此我知道该噪声和尖峰来自 FB 噪声。

我知道 FB 噪声对稳定输出造成了很大的问题、但我无法理解 FB 噪声是如何导致开关电压振铃和输出电压不稳定的

您能用图片解释一下吗?  

谢谢你

这是 LMR23630负载为2A 时的情况、条件为 Vin=12、Vout=3.3V、Iout=1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    SW 电压振铃不不稳定。  

    您会看到软件振铃、因为您的器件配置为 PFM 模式、并且该模式不允许电感器电流变为负值以提高轻负载效率。 因此、当电感器电流降至零时、SW 会变为三态(高侧和低侧 FET 均关断)、您在 SW 上看到的振铃完全是可以预料的、您只会看到 SW 电容和输出电感器之间的谐振振荡。

    最后、我想说您看到的现象是绝对可以预料的、不会显示任何不稳定的迹象。

    希望这对您有所帮助!

    如果您有更多问题、请告诉我。

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师