This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:启动时的异常行为

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953244/tps3809-abnormal-behavior-at-startup

器件型号:TPS3809

大家好、

我的客户发现以下 TPS3809K33的行为、正如您在启动时看到的、在建立3.3V VDD 之后、复位输出保持在1.1V 大约200ms、然后上升至3.3V。  

根据时序图、这似乎不是该器件的正常行为。 你怎么看?  

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您可以共享原理图吗?  结果是否来自 EVM 板?  从客户的系统中获取?   

    是的、输出看起来不正确。  当输出应该为低电平时、它看起来是被上拉的。