This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:ESD 测试后、RST 输出保持低电平

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952937/tps3420-rst-output-keeps-low-after-esd-test

器件型号:TPS3420

您好!

TPS3420DDRYR /RST 引脚在系统 ESD 测试(15kV 空气放电)后保持低电平输出。 PB1/PB2为正常高电平(将10K 电阻器连接到 VCC)、TS 连接到 VCC。  

只有在上电复位后、它才能恢复正常。

您知道闩锁是如何出现的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!

    我已联系设计团队寻求答案。  请耐心等待、一旦我听到他们的反馈、我将尝试提供一些回应。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!

    您能给我介绍一下您要应用于 TPS3420的 ESD 测试的事件序列吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!

    请关闭此主题、因为我们已将此问题脱机。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ben。