This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:功率限制

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903762/lm5069-power-limiting

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2660

尊敬的 TI 团队:  

我很难理解如何确定 P_lim、min 的值以及这对我的设计意味着什么。 5069设计扩展表指出、目标功率限制最小值为16.5W。 这是否意味着5069可以限制的最低功耗值将为16.5W? 数据表列出了确定这些值的过程、但我不理解相应的公式是如何推导出来的。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的支持!

    如您所知、该器件会感测 Rsense 电阻两端的压降(VSNS)、以实现电流限制和功率限制操作。  Cell P_lim、min 定义了您需要设置的最小功率限制、以确保可靠的功率限制操作。 较低 VSNS 值的偏移将影响精度。 为了避免对环路运行产生任何影响、我们建议 VSNS 大于5mV。

    请使用 LM5069解锁该工具、以查看隐藏的计算页面。 我建议查看集成解决方案 TPS1663、TPS2660并检查其是否适合您的应用。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的澄清!

    最棒的  

    Nick