This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041D:PSpice 中的灌电流可调节版本

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953184/lm4041d-adjustable-version-for-current-sink-in-pspice

器件型号:LM4041D
主题中讨论的其他器件:TLV431TL431LI

在应用手册 SLYC147中、有很多不同的示例说明了如何使用精密基准来完成。 一个吸引我眼球的因素是使用可调节 LM4041的灌电流电路:

遗憾的是、我无法使用 PSpice 中的正确行为来进行仿真、也无法确定原因。 LM4041可调节电压在典型应用中配置时工作正常(如下所示)、而灌电流电路不工作(左侧所示):

我希望 R4上的电压也是1.244V、但它不是、我似乎无法明白原因。 从我在上述应用手册中阅读的所有内容来看、这应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的图片似乎没有上传。 应用手册中引用的图位于第31页、图3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    您是否参考了第4节第29/30/31页? 具体而言、图像3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、第31页、图3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图仅适用于"431"产品、例如 TL431LI 或 TLV431。 这是因为反馈网络将阴极调节至基准引脚、以确保 REF = 2.5V。

    LM4041系列有所不同、因为它们将 REF 调节为阳极、以确保阴极至 ref =~1.2V。 因此、在该配置中它不起作用。

    我建议使用"431"产品来制作电流吸收器。