This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:UCC27537是否可以用作12V 的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2509175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904376/ucc27537-could-ucc27537-use-as-a-mosfet-driver-for-12v

器件型号:UCC27537

您好!

我想知道 UCC27537是否可以用作 MOSFET 驱动器以实现12V 导通和关断?

例如以下风扇12V 控制应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    UCC27537可用于12V 风扇控制、前提是驱动器在表8.3中指定的建议运行条件下运行。

    请记住、驱动器具有9V UVLO、可关断 IC 的输出。

    此致、

    -Mamadou