This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119Q:24V 至12V 转换器设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119Q, LM5170-Q1, LM5119, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904524/lm5119q-24v-to-12v-converter-design

器件型号:LM5119Q
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1LM5119LM5170

大家好、  

这是客户的要求、如果您能提供支持、我会很高兴。 提前感谢

我们将制造24V -> 12V 转换器。
我对 LM5119Q 和 LM5170-Q1有疑问。
 
为了满足12V 负载的电源要求、我们的转换器输出电压将为13.5V。 我们的输出电流版本为20A、30A、40A、60A、80A、 100A。
 
LM5119Q
输出电流被指定为最大15A。 每个通道的电流是15A、还是两个通道的电流总和是15A?
输出60A 出现在参考设计中、网址 为 www.ti.com/.../PMP10260 链接。
我可以通过增加 MOSFET 并联数来获得100A 电流吗?
 
 
LM5170-Q1
我想在降压模式下使用它。
输出电流被指定为最大50A。 每个通道的电流是50A、还是两个通道的电流总和是50A?
当我将50A 输出用作降压转换器时、它可以在哪个输入电压范围内输出?
断路器用于双向参考设计、在降压模式下使用时是否需要断路器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    输出电流能力更多由 FET 决定、而不是由 LM5119决定。  

    它能够支持每相20-25A 的电流。  

    对于100A 应用、最好使用2个 LM5119的四相设计。  

    我不支持 LM5170。 您能否提交有关 LM5170问题的新帖子?

    谢谢