This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:推荐的反馈电阻器示例

Guru**** 2505055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904519/tlv758p-recommended-feedback-resistor-example

器件型号:TLV758P

各位专家、您好!

我对客户的 FB 电阻值有疑问。
您能告诉我建议 FB 电容器值为5.0875V 吗?
例如,r1=82.5k 欧姆+/- 0.1%,r2=10k 欧姆+/- 0.1%是好的还是不好的。

如果您有更合适的电阻器值、您能告诉我吗?
如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    正确选择 R1和 R2的关键如下:

    在您的案例中、您有82.5k+10k <=5V (10nAx100)、可轻松满足此要求。  

    我希望这能回答你的问题。