This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:最小负载电流是多少?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904335/lm1086-what-is-minimum-load-current

器件型号:LM1086

各位专家、您好!

数据表规定了最小负载电流。 这意味着什么? 如果负载电流小于此规格、LM1086无法调节输出电压? 您是否会解释器件将如何反应? 客户告知有10mA 的情况。 在这种情况下、您会告诉其他推荐器件吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    更正!

    客户状况的负载电流;
    在这种情况下、电流为0~10mA。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    数据表显示了典型值为5mA 至最大值为10mA 的最小负载电流 如果低于最小负载电流、则输出可能会振荡。 因此、我将其解读为、如果您希望确保稳定性、负载电流应始终大于10mA。  

    您应该能够使用反馈电阻器确保这一点、如图19所示:

    在这里、流经 R1+R2的电流为5/(121+365)或~10mA。  

    我希望这能回答你的问题。