This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:过流保护

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904382/ucc25600-over-current-protection

器件型号:UCC25600

大家好、

在 DS 第11页中、讨论过流保护。  

客户发现我们提供 了 VCR-pk 与 Vo 之间的关系、但客户对 VCR-pk 与 IO (负载)之间的关系更感兴趣。

根据 DS:"此传感方法的一般概念是谐振电容器上的交流电压与负载电流成正比"

我们是否有其他公式将 Vo 转换为 IO?

谢谢!

 

 Andrew

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于转换器 Vo 到 IO、根据欧姆定律、Vo = Rload x IO、然后 IO = Vo / Rload

    此致、

    黄宏