This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:BQ24123可以为3节锂离子和锂聚合物电池充电吗?

Guru**** 2515255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123, BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904561/bq24123-can-bq24123-charge-3-cell-li-ion-and-li-polymer

器件型号:BQ24123
主题中讨论的其他器件: BQ24125

大家好、

请帮助了解 BQ24123是否可以为3节锂离子和锂聚合物电池充电。

数据表的第一页显示:"适用于1节、2节或3节锂离子和锂聚合物电池"、但是数据表说明(在多个位置!) 仅提及1节和2节电池应用。

它是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    BQ24123仅适用于使用 CELLs 引脚的1节或2节电池。  BQ24125可通过外部电阻器进行调节、最多可为3节电池充电。  很抱歉、我将提交数据表错别字并进行更正。

    此致、

    Jeff