This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:断开 CS 引脚-如果不使用 CS 引脚、是否可以将 CS 引脚拉至接地或断开连接?

Guru**** 2534790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953081/lm5022-disconnect-cs-pin---can-cs-pin-be-pulled-to-ground-or-disconnected-if-not-used

器件型号:LM5022

大家好、

如果您不需要 LM5022的内部限流器、CS 引脚是否可以保持 NC 或拉至 GND?
这样可以节省尺寸和成本。

此致、
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    感谢您提出您的问题并在设计中考虑使用 LM5022。

    即使不需要电流限制功能、LM5022仍应具有电流检测电阻器。 主要原因是 LM5022的控制环路是峰值电流模式控制。 移除电流感应电阻器将改变控制环路、设计可能不稳定

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett