This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:请帮助检查 TSP54531的输出为何不稳定、

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904463/tps54531-please-help-check-why-the-output-of-tsp54531-is-unstable

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS56637

如下图所示、我们设计了一个采用2个 TPS54531的电路、其中输入电源为5V 或12V、输出电源为4V。

当我们收到 PCB 时,我们发现 TPS54531的输出功率不稳定,从2.6V 变为3.6V,您能帮您检查这个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是输出功率曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清您所显示波形中的条件? 输入电压是多少? 负载是多少? 12V 输入电压是否正常工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce、 我更新了曲线图片、问题需要按如下方式进行更新:

    1) 1)如果将输入功率设置为低于5.2V、则输出功率曲线将与前向所附图片相同。

    2) 2)如果将输入功率设置为高于5.2V,则输出功率将为 OK,4V 且稳定。

    那么、我们认为问题应该由该电路的效率引起、 可能是 由电路匹配引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54531是一款非同步转换器、实际上无法支持大负荷应用。 您可以在 Vout 和 BST 之间添加一个二极管、也可以在此5V 至4V 应用中使用 TPS56637等同步转换器。

    有关详细说明、请参阅中的同一问题  

    如果需要进一步的支持、请告诉我。

    谢谢。

    Bruce