This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:Schematic 反馈

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952919/tps22925-schematic_feedback

器件型号:TPS22925

您好!

在我们的设计中、我们考虑将负载开关用于0.75V 输入。

您能否查看并分享任何意见?

输入电压:0.75V

输出电压:0.75V/1A

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumugam.P:  

    只要您使用需要上拉的开漏晶体管来驱动 ONPin、您的原理图对我来说就很好了。  

    如果有任何问题、请告诉我、但如果您的所有问题都通过按下绿色按钮得到了解答、请告诉我。  

    最好

    Dimitri