This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:您有应用手册吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952844/lm5046-do-you-have-a-application-note

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: UCC28951

我将通过 LM5046进行如下设计。

输入电压:380V (PFC 电压)

W:500W

您是否有类似的应用手册,请将其发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于高电压应用、我们建议使用 UCC28951而不是 LM5046。

    我们有一个600W EVM、您可以根据需要进行评估。  您可以在以下链接中找到用户指南。   

    以下链接将为您提供应用手册、其中提供了基于600W EVM 的设计示例。  我认为您的客户会发现这很有用。

    如果您的客户有兴趣使用 UCC28951、并对其运行有疑问、  您能否在该主题帖的标题中重新发布 UCC28951、以便相应的应用工程师能够提供支持?

    此致、