This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225C:3.3V 和5V LDO 输出正常,但3.3V,PWM 输出不正常

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904218/tps51225c-3-3v-and-5v-ldo-output-ok-but-3-3v-pwm-output-is-not-ok

器件型号:TPS51225C

您好,团队

我在我的设计中使用 TPS51225C, 原理图在下面:

,,,VREG3和 VREG5输出为 OK,但 P3V3_S5为 FAIL 时、AC_IN=19V

P3V3_S5的波形为 Blow:

 引脚10 DRVH2的波形为 Blow:

 引脚11 DRVL2的波形为 Blow:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

      P5V_S3如何? 这看起来很好吗?

    AC_IN 是否稳定?

    此外、当关断发生时、负载是多少?

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

      我看到保罗也提出了这个问题,而 Yuchang 也支持这个问题。 我正在关闭这个胎面、您可以按照这里的螺纹进行操作

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/904187

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anson、由于 FAE 和您提交了另一个相同问题的主题、此主题将首先关闭、我已将电子邮件发送给我、请发送电子邮件进行更多讨论。

    裕昌