This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相降压转换器的建议

Guru**** 2514435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953103/proposal-for-inverting-step-down-converter

主题中讨论的其他器件:TPSM53602

我的客户需要生成一个正负电压、他们计划使用两个直流/直流转换器(或者使用一个直流/直流转换器生成两个电压)生成一个正负电压  

条件:PCB 上的最大高度为5mm、这可能是电容器和线圈的问题。 在提出两个直流/直流转换器时、请记住这一点。  

VIN = 24V/+/- 10%、  

Vout1 =-5V 至-6V、电流为0.3A

Vout2 =+6V、电流为0.3A 至0.4A

我们可以提出什么建议?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、  

    我认为 TPSM5360x 模块在这里可以很好地工作。 或许是 TPSM53602 (2A 版本)。 它们的最大高度为4mm。  

    下面是将此模块转换为反相配置的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva897/snva897.pdf

    谢谢、  
    Denislav