This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:LED RGB 驱动器、低 IQ

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5954, LP5569, LP5523
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904164/tlc5954-led-rgb-driver-low-iq

器件型号:TLC5954
主题中讨论的其他器件: LP5569LP5523

您好!

我们正在寻找一款具有尽可能多通道和低 Iq 的 RGB LED 驱动器、适用于电池供电型应用。  

 TLC5954似乎很有趣、器件关断时的 IQ 是多少? 数据表中提到了省电模式、这与实际关闭模式是否不同?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

    您的 VCC/空白"停机"条件是什么? 省电模式可让器件快速恢复正常工作、这与关闭状态不同。

    我们拥有一些专为 电池供电应用而设计的器件、例如 LP5569和 LP5523、它们具有低电源电流。 但与 TLC5954相比、所有这些器件都没有太多的通道编号。 客户使用的应用程序是什么? 对于如此多的 LED、我认为 LED 上的电流消耗将远远大于驱动器 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    应用程序将是键盘。 目标是在器件处于待机状态时减少电流消耗、因此 VCC 将导通、但 LED 将关断。

    感谢您的支持。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

     在这种情况下、IQ 与省电模式相同。