This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8501:超出规格运行影响

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953049/lp8501-out-of-spec-operation-implications

器件型号:LP8501

您好!

在某些情况下、我们系统中的电源可能会降至2.5V。 我们知道这超出了规格、因此不希望器件符合数据表。

由于这种情况很少发生、我们仍然希望了解其影响。

当电源电压降低时、可能会首先发生什么故障、例如无法实现所需的升压电压、I2C 接口故障、超出规格功耗、无法在整个温度范围内满足某些规格等 ?

可能有一些 LED 不工作?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    这是 LP8501在 VIN=2.5V 时工作时的基准结果。  UVLO 电压数据表中有一些缓冲器、因此当 VIN 降至2.5V 时、IC 仍可工作。 但我们无法保证它完全安全、因为 ATE 在制造过程中不包含 VIN=2.5。

    VIN/V Icc / mA 输出电压/V ILED1/mA ILED2/mA ILED7/mA VLED1/V VLED2/V VLED7 / V
    2.7. 25 4.0366 4.9678 5.0038. 5.0137. 3.1898 3.1822. 3.1071.
    2.5. 25 3.6931 4.9631. 4.9987 5.0065 3.1876. 3.1811. 3.1062