This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22908:PTS22908应用问题

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A, TPS22908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953084/tps22908-pts22908-application-question

器件型号:TPS22908
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS2115A

你(们)好

如下图所示、有一个项目使用两个负载开关来选择电源路径。 我们希望将原始引脚 Vout 用作 Vin、将原始引脚 Vin 用作 Vout、如图中的红色字体所示。(通过选择路径和开关来实现保护、控制1.5V 或2.85V 电源)
请帮助确认此连接方法是否正常以及有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我强烈建议您使用本文档设计一个能够为具有负载开关的多路复用器供电的系统: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf 

    最后、如果2.85V 信号始终存在、另一种选择是使用 TPS2113A 或 TPS2115A 系列电源多路复用器、因为该集成芯片将节省大量空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Demello、

    现在、客户只想知道如果使用类似这样的 tps22908、是否有任何问题。

    我认为理论上没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我不认为这种拓扑是理想的。 在这种情况下、器件通过 FET 的输出和体二极管供电。 不建议对该器件执行此操作、因为即使器件处于关闭状态、也没有阻止电流流经此路径的控制。  

    我不建议使用此拓扑。 有关使用负载开关以及 TPS2113A 和 TPS2115A 进行电源多路复用的最佳方法、请客户参阅链接文档。