This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:PHOI

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903895/tps61040-phoi

器件型号:TPS61040

下午好。 请告诉我如何解密 PHOI 上方和下方的破折号。 这是什么意思? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khod、

    感谢您的联系。

    我将进行搜索并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khod、

    PHOI 上方和下方的破折号表示其制造时的年月代码。

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Zack Liu。 你给我提供了很多帮助。 但是,我想知道它是在哪里、何时以及由谁生产的。 如何对其进行解密、我可以从哪里获取相关文献? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khod、

    PHOI 上方和下方的破折号表示此器件是在6月 xxx8 (2008或2018)制造的。  

    无法通过标记来了解生产此器件的位置和人员的信息。

    请问您为何要获取这些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我想确保真实性。 保持健康