This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:Webench 设计失败/电流过高、无法找到合适的 FET

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952828/lm5176-webench-design-failed-current-too-high-can-t-find-suitable-fet

器件型号:LM5176

大家好、我目前正在研究一个项目、该项目需要将12V 60A 电源转换为3.3-30V 20A 输出、并具有完全可调的电压和电流限制控制。 我想将 LM5176用作主 IC、但电源设计器只允许高达100A 的 MOSFET、因此我的输出电压限制为15V 20A、出现任何更高的误差"找不到合适的 MOSFET "、我怀疑这是由高电流造成的。 我的问题是、是否有办法在 Webench 中启用并联 MOSFET、以便我的设计成为可能? 此外、建议使用的 MOSFET webench 的最大额定电流超过250A、我是否可以仅使用这些 MOSFET、无论如何它们是否足够? (我计划为自己的电感器缠绕)

此外、我计划通过微控制器集成数字电压(+-25mV)和电流控制(+-100mA)、是否有一个 IC /解决方案能够更直接地(I2C)实现这一点? 我不太熟悉运算放大器电路设计。 非常感谢!