This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:是否可以使用中心抽头整流器(PSFB)将 ucc24624应用于所有转换器?

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC28950, UCC28951, UCC27324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903783/ucc24624-is-it-available-to-apply-ucc24624-to-all-converter-using-a-center-tapped-rectifier-psfb

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28951UCC27324

大家好、我想问的是、如果可以 ucc24624到 PSFB 转换器以 DCM 或 CCM 运行

它具有中间抽头的整流器。

PSFB 转换器的目标拓扑如下图所示。

与 LLC 不同、它在次级侧有一个电感器、因此我想知道是否可以在该结构中应用 ucc24624。

如果可能、转换器根据   输出电流的值以 DCM 或 CCM 模式运行

与 ucc28950的转换器类似。   

总之、我想知道 ucc24624是否适用于采用 DCM/CCM 运行的 PSFB 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunho

    简而言之、可以使用 UCC24624来控制 PSFB 的 SR、但这不是一个好的解决方案。 UCC28951 PSFB 控制器具有两个专门用于控制 SR 的输出(OTPUS 和 OUTF)。 您可以对 SR 使用 UCC27324栅极驱动器

    如果您使用 UCC28951、则可以"免费"获得 SR 控制、并且由于控制器在轻负载时禁用 SR 驱动器、因此您将获得更好的轻负载性能。 理想情况下、这是在 SR 栅极驱动损耗等于体二极管导通损耗的时间点完成的-在任何情况下、用户都可以控制发生这种情况的负载、

    最后- UCC28951器件是 UCC28950的增强版。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的好奇心似乎已经解决了。 但还有一个。

    我想知道 UCC24624的原因是什么、但它不是 PSFB 的好解决方案。  

    我认为、在重负载条件下、漏源感应 SR 控制器(UCC24624)比 UCC28950或 UCC28951稍微敏感。 对吗?

    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunho

    这是一个公平的问题-以下是在您的应用中不使用 UCC24624的三个原因。

    1 正如您正确指出的那样、UCC24624监控 SR 的 VDS 以决定何时将其打开和关闭。 这种方法运行良好、但需要非常仔细的 PCB 布局、以便 SR 控制器不受噪声的影响-这在轻负载时尤其如此。

    2 UCC28951 (0)提供专用 SR 驱动器、可实现 UCC24624所做的一切、但噪音问题更少。 UCC28951 (0) DCM 模式功能可在轻负载时禁用 SR 驱动器、从而提高效率。

    3一般来说,我更喜欢最简单的解决办法来完成工作,使用 UCC24624是不必要的复杂问题。

    BTW:LLC 拓扑以完全不同的方式运行、对于该拓扑、需要专用的 SR 控制器-如 UCC24624。

    此致

    Colin