This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:记录功能 BQStudio

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904038/bq76952-logging-function-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ20Z95bq20z65

尊敬的 TI 专家:

对于 16S6P (21、6Ah) LiFePO 应用、我们希望在独立模式下使用 bq76952。

到目前为止、我们设计并生产了第一个 PCB 版本。

我想使用 BqStudio 中的日志记录功能、正如我从其他 Bq 中所知。

我按下“Start Log”(开始日志)按钮,并输入了一个文件名。

文件已生成、但不包含任何内容。 存储器保持在0KB。

我出了什么问题?

我正在使用版本:1.3.100。

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您似乎已经熟悉该工具、BQ76952应该同样工作。  我可以使用此版本进行登录、而无需设备或接口。  建议:

    1.尝试在安装目录中找到日志文件。  我没有遇到过这种情况、但至少有1位用户表示这很有帮助。

    2.退出 BQStudio、检查是否没有其他实例正在运行、然后重新启动 BQStudio

    3.安装可能出现问题。  您可能会尝试重新安装该版本、以确保正确写入所有文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回答。

    是的、现在我每天都在使用 bqStudio。

    我已将日志记录路径更改为 bqStudio 的工作区目录、现在似乎可以使用:

    我可以自己想到这一点。 对于 bq-Evaluation-Software 和 bq20z65以及 bq20z95、我认为这是相同的行为。

    谢谢。

    Klaus