This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如何减少输入稳定时间、不减少 SS 时间

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953093/tps2121-how-to-reduce-input-settling-time-w-o-reducing-ss-time

器件型号:TPS2121

数据表对 Pg.1进行了声明、下面的两个关于启动时序的声明。

"可调节输入稳定时间(SS)"

"可调节输出软启动时间(SS)"

我已经使用56nF SS 电容器实现了所需的压摆率。 问题是、在不影响这一点的情况下、如何缩短输入稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    她的 Pervaze、

    遗憾的是、无法从软启动时间中去除了稳定时间。 这两个值与所用的 SS 电容器成正比。

    如果您已达到所需的软启动时间、则无法更改稳定时间。