This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:能否将电池连接到 Regin 引脚?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953012/bq35100-could-i-connect-the-battery-to-regin-pin

器件型号:BQ35100

尊敬的先生:

我只有直流电源(电池:3.0V~ 3.8V)。 我可以将其连接到 Regin 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    该监测计可接受 数据表中第6.3节"建议运行条件"中定义的输入电压范围。

    正常运行时、Regin 的输入范围为2.7V-4.5V。

    此致、

    Wyatt Keller