This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:与 TPS2553的区别

Guru**** 2516430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904409/tps2553d-difference-from-tps2553

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553

大家好、团队、

让我快速提出一个问题。
TPS2553D 和 TPS2553在性能方面有何差异?
从 TPS2553替换到 TPS2553D 时、我想知道我们是否需要任何注意。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    这两个器件是引脚对引脚的。

    TPS2553的工作电压为2.5V 至6.5V。

    TPS2553D 工作电压为2.7V 至6.5V。

    您可以用 tps2553D 替换它。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。