This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:FB 对 GND 或 Vout 电压短路时的行为

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952989/tps56221-behavior-when-fb-short-to-gnd-or-vout-voltage

器件型号:TPS56221

您好!

我的客户正在检查器件行为是否有问题、所以您能告诉我 FB 引脚处于以下状态时的器件行为。

FB 引脚对地短路

2. FB 引脚对输出电压短路

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 引脚对地短路

    如果 FB 引脚对地短路、则不存在反馈电压、器 件将切换并尝试将 FB 电压升高到0.6V、但由于短路、因此无法将其升高。  

    如果没有负载、输出电压将大致等于输入电压。   

    2. FB 引脚对输出电压短路

    如果 FB 引脚对 VOUT 短路、 则输出将调节至600mV 的 VREF 电压。