This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003 FPWM 模式

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903766/lm76003-lm76003-fpwm-mode

器件型号:LM76003

大家好、

DS 约为引脚17、表示连接到逻辑高电平:轻负载下的强制 PWM、负载上的恒定开关频率;

逻辑高电平的阈值是多少? 它能否 通过4.7k Ω 上拉电阻器将引脚17连接到 PIN8 (VCC:内部偏置电源的输出)?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VCC 为逻辑高电平。 该解决方案将起作用。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢。