This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:有关25601的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904239/bq25601-questions-about-25601

器件型号:BQ25601

您好!

快速查看以下问题、提前感谢。

  1. 软件能否读取 BQ25601 Tj 温度? 根据数据表、没有温度寄存器。
  2. 当 BQ25601 Tj 达到110C/90C/160C 时会发生什么情况?  

        是硬件操作还是需要软件操作?

        这些操作是否需要特殊的引脚连接或无需外部引脚

3. BQ25601能否通过 SW 命令进入运输模式? BQ25601运输模式会做什么? QON 引脚是否应连接?

4.BQ25601是否可以通过 SW 命令进入完全系统复位? BQ25601完全系统复位的作用是什么? QON 引脚是否应连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不

    2.请参阅8.3.10.3 d/s 上的热调节和热关断 无需硬件或外部引脚。

    3.请参阅 d/s 上的8.3.8.1 BATFET 禁用模式(运输模式) 当主机置位 BATFET_DIS 位时、充电器可以立即关闭 BATFET、或根据 BATFET_DLY 位的配置通过 TSM_DLY 延迟。 /QON 连接无关紧要、因为/QON 仅用于退出运输模式。

    4./QON 引脚支持完全系统复位。 请参阅 d/s 上的8.3.8.3 BATFET 完全系统复位和8.3.8.4 QON 引脚操作

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    非常感谢。